This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176的静态功耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5177, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171783/lm5176-the-quiescent-dissipation-for-lm5176

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5177LM5175

您好!

我们将 LM5176用于我们的初级侧电源、输入电压为9-36VDV、输出电压为24VDC;

现在、我们测试 输出引脚上无负载且 静态功耗超过2.4W 时的静态功耗。

我们 测试 LM5176EVM 的静态耗散也超过2、4W;

因此、请告知这是否正常、或者是否有任何方法可以降低 静态耗散、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    是的、这对于 LM5176来说是正常的、因为这仅支持 FPWM 模式。

    如果静态 功耗较低的空载运行很重要、您可以使用 LM5175或使用 LM5177 (现在正在进行采样)。

    此致、

     Stefan