This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:它能否配置为理想的双向开关、例如继电器?

Guru**** 2392675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171150/lm74502-can-it-configure-as-a-ideal-bidirectional-switch-like-a-relay

器件型号:LM74502

您好、支持团队

我的应用是将 LM74502用于 USB 电力输送开关、在本例中、VBUS 是双向的。

电流可能从 VBUS_A 流向 VUBS_B 或从 VBUS_B 流向 VBUS_A

此处的应用是手动开启/关闭迹线、以防止任何 意外电压通过。

请帮助检查随附的图表是否正常工作? 如果没有、请帮助告知 TI 其他 可满足要求的器件(也需要 OVP)、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    VBUS_A 和 VBUS_ B 的电压范围是多少? 最大电压是否为20V?

    如果是 USB PD 应用,为什么 OVP 阈值被称为51.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    我们将在 VBUS 上应用 PD3.1 EPR 48V、因此我们将 OVP 点设置为51.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我提出了另一个来自 VBUS_A 和 VBUS_B 的接收器与接收器间的关系

    这是个好主意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    关于 VS 由5V 电源轨驱动、电源轨为48V:VS 引脚不能连接到与电源轨电压不同的电压。 这是因为电荷泵电压、VCAP 相对于 VS 形成。 当栅极由 VCAP 电压(w.r.t GND)驱动时、FET 可能不会完全增强(当 VS 电压较低时)或 FET 可能会损坏(当 VS 电压较高时) 因为可能超出 FET 的 Vgs 额定值。  

    请问您为何要从输入和输出端输入或 VS 引脚电压? Vout 上是否存在电压,您是否要打开/关闭电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS_A 连接到 Type-C 连接器侧

    VBUS_B 连接到系统侧。

    VBUS_B 可能是那里的电压电压并且开关处于关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    由于 VBUS_A 由  Type-C 连接器侧供电、因此 VBUS_A 不可能为负电压、对吧? 我在这个 VS 引脚连接中看不到任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS_A 没有负面影响、感谢您的帮助!