This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:如何使用 TPS92513HV 配置并行输出?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV, TPS92512, TPS92513, LM3409, TPS92640, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855680/tps92513hv-how-configure-parallel-output-with-tps92513hv

器件型号:TPS92513HV
主题中讨论的其他器件: PMP10222TPS92512TPS92513TPS92640LM3409TPS92515

客户希望使用4 个 TPS92513HV 为 LED 驱动器应用实现4个并联输出、每个输出为1A。 您能否帮助检查是否有任何参考? 或者分享一些有关如何实现这一点的见解? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    由于 TPS92513HV 感测 LED 灯串底部的电流、因此这不适用于单个负载、他们是否想要这样做?  TPS92515AHV 可实现并行输出操作、因为它感应电感器电流。  还有其他器件能够提供更高电流、是否有理由为您的应用使用四个 TPS92513HEV?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    他们发现 PMP10222作为参考、而 使用 TPS92512。  TPS92512和 TPS92513看起来非常相似。 您能帮您解决有关该问题的更多详细信息吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    似乎设计用于四个单独的输出。  您想将它们全部并联、还是这四个单独的 LED 灯串?  PMP10222具有四个独立的输出、每个输出为1A。  将 TPS92512替换为 TPS92513将是本设计中的直接替代方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Irwin、

    它们需要将它们全部并联以支持4A 输出。 他们是否需要蛋糕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是驱动4A LED 负载的推荐方法。  PMP10222还具有四个独立的输出、用于四个1A 通道。  还有其他器件可以实现这一点、例如 TPS92640/641、LM3409以及单个功率级中的其他器件。

    TPS92513HV 为电流源。  由于它是在 PMP10222上设置的、因此它可以为一个负载提供四个电流源、但是在它运行时、输出之间可能会相互作用、但这应该是可能的。  同步它们可以消除输出上可见的低频纹波、并减少输出之间的交互。  需要设置电流感应、以便它从源返回到每个 TPS92513HV、以便它能够正确调节、PMP10222是这样设置的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Irwin、

    感谢您的支持。 客户现在了解 TPS92513HV 不能用于 并行输出操作。 现在、他们希望在此  应用中使用 TPS92515AHV。 它们会对工作频率产生影响。 规格:VIN=45V、Vout:9V~40V、最大电流在9V 时限制为2A、在40V 时限制为1A。 它还需要支持0~10V 的模拟调光。 他们不确定开关频率是否会增加到 MHz。 您能帮他们解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    它将运行的最高频率取决于它们的设计。  如果您具有45V 输入和9V 至40V 输出、最高开关频率将是 Vout 为 Vin 的一半时。  由于 TPS92515调节峰值电流、关断时间随 Vout 变化以保持纹波振幅恒定。

    无损耗的快速计算示例包括:

    将最大开关频率设置为500KHz。

    选择电感器、使用33uH、di/dt 为0.683A

    输出为9V 时的开关频率约为320KHz

    40V 输出时的开关频率约为198KHz

    开关频率范围为198 KHz 至500 KHz。  当输出电压为40V 时、最低开关频率在包括损耗时会稍低一些。

    此致、