This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:电池短路情况

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171116/lm5123-q1-short-to-battery-condition

器件型号:LM5123-Q1

大家好、

您能评论一下、如果输出(Vload)存在电池短路情况、LM5123-Q1将会发生什么情况。

电池的电压范围为6V-16V、我们正在设计24V 输出电压升压、因此我想我们将仅限电流、因为器件需要为汽车电池充电。 您是否看到零件以任何其他方式损坏?

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否共享方框图、并显示您期望的简短内容?

    这将确保我们在这方面拥有同样的几个。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    当然、LM5123输出将连接到非板载线束、因此短路情况如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。

    如果设计的尺寸已正确确定、器件将会出现过流并终止电流开关周期。

    由于这种情况下的输入与输出相同(请确认这是正确的)、自然通路不会提供额外的电流路径。

    因此、不应对器件造成任何损坏。

    此致、

     Stefan