This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:OUTL 绝对最大电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858239/ucc27511-outl-absolute-max-voltage

器件型号:UCC27511

嗨、大家好

我们的客户使用我们的 UCC27511作为低侧 MOSFET 驱动器。 但关于系统测试、我们发现有时 OUTL 引脚上有-2.4V 电压。

请参阅以下波形:

通道4:引脚3至 GND。 您可以看到引脚3与 GND 之间存在-2.4V 电压。 脉冲时间约为4.4ns。

我还看到、在我们的数据表中、OUTL 引脚的绝对最大负电压为-2V、小于200ns。 但是、您能否帮助评估客户的应用是否存在任何风险? 我们如何优化我们的应用以降低其成本?

谢谢

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、  

    感谢您帮助推广我们的驱动器。

    对于极短的脉冲持续时间、有几个注意事项:

    a:应使用极短的连接探针设置和探测节点上的低设置电容捕获高 dV/dt 窄电压尖峰。 在许多情况下、窄尖峰没有记录的那么高。 请确认客户正在使用 Tip & Barrel 方法来捕获波形。

    b:驱动器的输出级能够耐受窄脉冲(<=10ns)、因为接合线的电感不会导致内部驱动器 FET 器件体二极管中出现任何大电流。

    C.这段时间内的电压尖峰不会产生显著的能量。

    要进行优化、请验证:

    1.客户正在使用 Tip & Barrel 方法来捕获波形。

    去耦电容器直接放置在驱动器的引脚上。

    OUTx 引脚与 GATE 之间的 PCB 走线长度较短且较宽。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您有问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou