This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732:LDO 在切换使能时传递未稳压的输入电压

Guru**** 833360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830331/tps732-ldo-passing-through-input-voltage-unregulated-when-toggling-enable

器件型号:TPS732

你好!

我有一个应用、 其中 TPS73225DBVR 馈入非常不稳定的输入电压、这可能导致 LDO 在 T<20ms 的时间内连续导通和关断。 VIN 和 EN 连接在一起。

当输入电压首次斜升至3.3V 的标称电压时、LDO 会根据需要正确输出其2.5V 电压。但是、在 LDO 的关闭和打开之后、整个3.3V 输入电压会传递到输出<5ms、然后再次正确调节到2.5V。

您知道这种行为吗?

您会建议什么权变措施来防止输出超过2.5V?

非常感谢!

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

     NR/FB 引脚可能未放电。 如果该引脚仍有来自前一个上电周期的电荷、则软启动功能将不起作用、并可能导致负载过冲。 查看 NR/FB 引脚、VIN 和 VOUT 的示波器截图将有助于确认这一点。

    如果发生这种情况、可以尝试以下一些想法:

    1.将10nF 电容降低至1nf 或0.1nF。

    2.增加 CIN

    3.添加一些与 VIN 串联的电阻,以帮助输入电容 CIN 充当滤波器。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcus、

    当线性稳压器短暂进入压降模式时、这种类型的问题可能会在欠压条件下发生。
    我建议在线性稳压器的输出和输入之间放置一个反向并联二极管。
    当线性输入与 GNDA 短路时、输出也会下降到高于接地值的大约二极管压降。

    如果这不能回答您的问题、请告诉我。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我是本主题的原始提问者、感谢您的回答。

    降低 NR/FB 容量或增加 CIN 没有影响。

    使用额外的低通只会改变问题。  

    当输入电压下降时、栅极仍有电荷。

    我尝试了使能引脚上的分压器。 这将起作用,但在数据表中仅给出使能电压(>1,7V)。

    是否有可靠的禁用阈值?

    @Steven:输入电压在2V 和3、3V 之间振荡。 输出短路的机会。

    谢谢、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    TPS732数据表中有一个关断规格、该规格略低于使能电压规格。
    要关闭线性稳压器、EN 引脚上的电压必须低于0.5V。

    如果我们已解决您的问题、请单击底部的"已解决"链接。
    如果您需要进一步的帮助、请回复并告知我们。
    我将监控该线程 、直到它关闭。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我看到了待机模式的阈值、但我认为待机(电流消耗极低)和启用/禁用输出之间存在差异。

    正如我所说的、我将 EN 引脚钳位到分压器(10K/15k)、以获得2V@VIN=3、3V 和1V@VIN=1、65V。 这适用于我的条件、EN 引脚电压绝不会降至0、5V 以下。

    在0、5V (待机)和1、7V (启用)之间存在较大的间隙、我希望有一个可靠的电平来清除内部栅极源极电压。

    谢谢 Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您可能会想到 UVLO 类型功能。
    对于该器件、只有启用/禁用功能。
    TPS732xx 数据表的第7.3.3节对此特性进行了良好的说明、复制如下:

    如果我已回答您的问题、请单击下面的"已解决"按钮。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的澄清。

    我将选择另一个 LDO。

    谢谢、

    Tim