你好!
我有一个应用、 其中 TPS73225DBVR 馈入非常不稳定的输入电压、这可能导致 LDO 在 T<20ms 的时间内连续导通和关断。 VIN 和 EN 连接在一起。
当输入电压首次斜升至3.3V 的标称电压时、LDO 会根据需要正确输出其2.5V 电压。但是、在 LDO 的关闭和打开之后、整个3.3V 输入电压会传递到输出<5ms、然后再次正确调节到2.5V。
您知道这种行为吗?
您会建议什么权变措施来防止输出超过2.5V?
非常感谢!
Marcus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我有一个应用、 其中 TPS73225DBVR 馈入非常不稳定的输入电压、这可能导致 LDO 在 T<20ms 的时间内连续导通和关断。 VIN 和 EN 连接在一起。
当输入电压首次斜升至3.3V 的标称电压时、LDO 会根据需要正确输出其2.5V 电压。但是、在 LDO 的关闭和打开之后、整个3.3V 输入电压会传递到输出<5ms、然后再次正确调节到2.5V。
您知道这种行为吗?
您会建议什么权变措施来防止输出超过2.5V?
非常感谢!
Marcus
您好、Marcus、
NR/FB 引脚可能未放电。 如果该引脚仍有来自前一个上电周期的电荷、则软启动功能将不起作用、并可能导致负载过冲。 查看 NR/FB 引脚、VIN 和 VOUT 的示波器截图将有助于确认这一点。
如果发生这种情况、可以尝试以下一些想法:
1.将10nF 电容降低至1nf 或0.1nF。
2.增加 CIN
3.添加一些与 VIN 串联的电阻,以帮助输入电容 CIN 充当滤波器。
但愿这对您有所帮助。
此致、
尊敬的 Stephen:
我看到了待机模式的阈值、但我认为待机(电流消耗极低)和启用/禁用输出之间存在差异。
正如我所说的、我将 EN 引脚钳位到分压器(10K/15k)、以获得2V@VIN=3、3V 和1V@VIN=1、65V。 这适用于我的条件、EN 引脚电压绝不会降至0、5V 以下。
在0、5V (待机)和1、7V (启用)之间存在较大的间隙、我希望有一个可靠的电平来清除内部栅极源极电压。
谢谢 Tim