This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:升压电感器辅助绕组供电

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1, UCC2818A, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171367/ucc2818a-q1-supply-from-boost-inductor-auxiliary-winding

器件型号:UCC2818A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC2818AUCC2818

您好!

我尝试向 IC 提供类似于 UCC2818A-Q1数据表第11页中的解决方案:升压电感器上的启动电阻器+辅助绕组。

我的电路与第11页的电路的区别是:

1) 1)我使用了半波整流器(二极管+电容1uF)、而不是倍压器。

2) 2)我在100R 电阻器后面放置了一个15V 齐纳二极管、因为我不确定 UCC2818A 的内部是否有一个。

结果:IC 已供电且升压转换器正常工作、但我采取了一些措施、似乎即使在启动后、一半的电源电流也会流过启动电阻器。

我没有找到有关此电源电路设计的应用手册、有人能帮我吗?

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您查询 UCC2818。

    您可以正确地使用具有齐纳二极管的半波整流器、这与我们用于变压器辅助绕组的偏置电源的方法类似。

    以下电路可帮助控制流经启动电阻器的电流。

    在第一个电路中、您可以添加一个串联的二极管、以防止启动电阻器上出现这种功率耗散。

    在第二个电路中、在辅助绕组上的正极电压期间、C1通过 R1充电、 充电电流也通过 D1为 C2充电。  同时、齐纳二极管 D2可以避免充电电压过高。 当辅助绕组电压为负时、C1将通过 R1和 D2放电。 D1被反向阻断。

    以下应用手册的第5页显示了实现示例。

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-aneval_201511_pl16_012-AN-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153559ff7761263

    此致、

    Harish