This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564208:在建议的电源设计中、Webench 不计算浪涌电流

Guru**** 2506505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171576/tps564208-webench-does-not-calculate-the-in-rush-current-in-a-suggested-power-supply-design

器件型号:TPS564208

我使用开关 TPS564208和 Webench 设计了电源。 设计要求为:VIN_max =12.0 Vdc、Vout = 3.7Vdc、Iout_max = 3A。

使用 Webench、我的设计如下所示:

Cin = 2x 10uF @10Vdc (P/N: C1210C106K3RACTU)

COUT = 3x 22uF @10VDC (C1206C226K8RAC7800)

我将此电源的输出连接到调制解调器的电源输入、该调制解调器需要:VIN = 3.7Vdc、Iin_max = 1.5A。我发现此电源无法提供足够的初始电源(浪涌电流)来打开调制解调器。

 Webench 建议此电源设计有什么问题?

请通过电子邮件 tdang@indyme.com 回复我的问题

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tri!

    请提供原理图和布局吗?

    Shuai