This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:支持双角色(OTG)器件

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857967/tps2540-support-for-dual-role-otg-devices

器件型号:TPS2540
主题中讨论的其他器件:TPS2549

您好!

我正在研究一个项目、该项目需要为 USB 器件提供大于500mA 的电流、但也可用作双角色 OTG 器件。  TPS2450在主机模式下工作正常、但无法禁用到 USB 的电源输出(5V)以实现适当的器件模式。

经过一些研究、我发现了支持"客户端模式"的 TPS2549、其中 USB D+和 D-线路保持连接、但电源开关断开。  该器件还支持 CDP 和 SDP 仿真、这是我的项目的完美选择。

如果其他人有兴趣创建一个在主机模式下可提供超过500mA 电流的 OTG 器件、我只想在这里发布这个内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您告知社区。

    谢谢、

    Emma