This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:TINA 的仿真模型

Guru**** 2511455 points
Other Parts Discussed in Thread: SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833289/sm74611-sim-model-for-tina

器件型号:SM74611

您好、E2E、

问题1;
我无法将 SM74611的仿真模型文件导入我的 PC。 TI 是否有新的仿真模型文件?

Q2;
我想将该器件用于能量收集。 据数据表了解、该器件的 Vf 为26mV (8A 时)。 正确吗?

第3季度;
能量收集源为100mVac。 该器件是否可用于整流?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TINA TI 模型可用于 SM74611、并可导入到通用 SPICE 模型中(与其他仿真工具配合使用)。

    有关导入 TINA TI 模型的信息、请参阅 YouTube 视频"https://www.youtube.com/watch?v=QE7jUcWWi5M"

    是的、8A 时正向压降为26mV。 但是、该器件具有输出的导通/关断行为、如所附的图所示。

    在这里、输出将在该导通/关断期间下降为二极管压降。  

    该器件需要最低0.45V (首选1V)的电压才能正常运行、因此可能不适合100mV 交流电压。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有附加该图,现在附加了该图。

    此致、

    Kari。