This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61100:升压器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61100, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171434/tps61100-booster

器件型号:TPS61100
主题中讨论的其他器件: TPS61022

各位专家:

我们的客户正在寻找升压器、其评级为:
最大输入电压为0.8V 至1.2V  
输出5V @ 800mA

下面是我能够从我们的产品列表中筛选出的内容:
升压稳压器产品选择|德州仪器 TI.com

因为我可以检查它在输入电压= 3.3V 时的工作情况。  它提供5V @800mA 的输出。 1.2V 时、它不会提供5V 800mA 输出、它仅提供高达250mA 的输出。

请确认并提供建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    TPS61100可支持0.8V ~ 5V @ 800mA 条件。

    在这种情况下、输入电流可能至少为5~6A、非常大。 我想只有 TPS61022可以满足。 但是、TPS61022的启动电压大于1.8V、这似乎不能满足客户的要求。

    那么  、客户可以接受更高的启动电压还是更低的负载电流? 否则、我担心我们现在没有一个理想的选择。

    此致、

    Nathan