This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对锂电池充电芯片的需求

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867701/a-demand-for-lithium-battery-charging-chips

主题中讨论的其他器件:BQ21061

你(们)好

锂电池充电芯片的需求如下:

锂电池:容量为60-80mAh、最大充电电压为4.2V、标称输出电压为3.7V。

2.锂电池的充电电流约为50mA,即在正常充电期间,充电芯片的输出电流约为50mA,输入电压高于5V,工业温度范围。

3.您可以为多个充电,即单输入和多输出(4/6/8)。 如果没有这样的芯片、还有其他解决方案可以满足这一需求。

4、封装没有具体要求、最好手工焊接、价格便宜、交货周期短、最好提供评估板进行测试。

请帮助推荐合适的 TI 模型、谢谢!
此致
Elsa Duan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于充电电流约为60-80mA 的充电器、我建议使用 BQ21061。 它是一个线性 I2C 充电器。 当您说您有多个输出时、是串联还是并联多节电池?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听说过、所以我要关闭这个线程。