This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:我是否可以询问 LP87745的 PMIC、是否有一个具有默认设置值的文件?

Guru**** 2390935 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745, LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171494/lp87745-q1-may-i-ask-the-pmic-of-lp87745-is-there-a-file-with-the-default-setting-value

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745

你(们)好

请问 LP87745的 PMIC、是否有一个具有默认设置值的文件?

尤其是序列部分。 我们 无法看到任何延迟,Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    可根据要求提供包含所有默认设置的技术参考手册。 请从 LP87745-Q1产品页面申请访问权限。

    BR、

    Samuli