This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:PMID 电流的绝对最大额定值

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833176/bq25125-absolute-maximum-ratings-of-pmid-current

器件型号:BQ25125
主题中讨论的其他器件: BQ25150

你好。 请帮我处理 IC BQ25125。 我有两个问题。

BQ25125具有 JEITA 温度系统充电时间间隔相当长的 T WARM - T HOT。 我使用温度限制为45°C 的锂离子电池、电池制造商不允许超过该限制。 如果我将温度调节为45°C、则 T WARM 将在大约30°C 的电平上蜂蜜、充电电压降低-140mV。 它降低了使用电池容量(30-45°C)的效率。 我的器件在充电时具有该温度、因此我需要使用小间隔 T WARM - T HOT (或不使用间隔)进行检测。 否则、芯片完全适合我。
是否有方法来编辑 T WARM - T HOT 间隔或对其进行再处理?

2我的器件具有负载(直接连接到引脚 PMID)、消耗的脉冲电流高达810mA 60毫秒(从电池开始)。 平均电流不高于建议的 I (PMID)输出电流300mA、低于电流限制 I (BAT OCP)最小值0.85A。
您能否给出 PMID 电流的绝对最大额定值?
芯片 BQ25125是否能够处理 电池中的此类脉冲电流 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    1.正确、如果您使用 TS 引脚并希望在45°C 时切断充电、则温区可能会被拉至大约30-35°C。 我已经看到的一个权变措施是、在生成热故障时将 VBATREG 提高140mV。 但是、您的系统上是否使用过压保护器? 虽然我已经看到使用了这种方法、但我始终要求设计人员考虑可能会卡住 MCU 的情况。您可以选择将 BQ25150与 TPS6280x 器件配对、从而在 TS 切断过程中实现完全可编程性。

    温控和冷控:

    TS 事件将生成一个故障条件-读取寄存器并检查0x02位 B5和 B6是处于冷态还是热态-如果是、 提升 VBATREG -轮询 TS 控制寄存器并检查 B5和 B6位是否返回00 -将 VBATREG 更改为原始设置。

    2.拉动此电流时适配器是否存在? 如果适配器存在、您可以从 PMID 中拉出的总电流将为 BATOCP + ILIM 电流。 BQ25125在支持您的电流时不应有任何问题。 但是、我会使用任何感应电阻器来检查电池阻抗、当拉取该电流时、这些电阻器不会导致引脚本身的 VBAT 电压下降。 如果发生这种情况、您可能必须降低 BUVLO 设置。  

    如果您有任何疑问或需要我们的原理图、请告知我们、以帮助您进行审核。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢