This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3875:UC3875使 PSFB 不稳定

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855150/uc3875-uc3875-cuases-unstable-situation-in-psfb

器件型号:UC3875

1.两幅示波器图片如上所示。 与在 PSFB 直流/直流转换器中一样、当负载变大时、例如从2kW 到2.3kW、情况变得不稳定。  当它异常时、C 和 D 的占空比为0.42。 当它正常时、占空比应为0.49。  

2.为什么在不稳定的情况下、相移操作丢失?  

3.我想当负载从2kW 变为2.3kW 时 UC3875已经变形,因此 EAout 也发生了变化。 如何改善这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当您增加负载时,Vout 是否会降低?

    在正常运行中、正半周期和负半个周期是对称的-在异常运行中、正半个周期看起来正常、但负半个周期与正半个周期不同。 这可能是由于耦合到 PWM 比较器或控制器的噪声在正周期上进入电流限制、但在负周期上不是。

    您能识别迹线吗?

    您将电流互感器放在哪里? 您可以通过 colingillmor@ti.com 将原理图发送给我

    如果您不想将其发布在此处

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    在负载增加的情况下、PSFB 出现不稳定的情况、Vout 的平均值不会降低、但纹波会变大。 因为它以前是4V、现在处于稳定状态、但现在却达到26V。

    我无法测试 Uramp、EAout 和 EA-、因为它会在变压器上引起尖锐的噪声。 但是、如果我不在这些引脚上放置探针、没关系、变压器不会产生噪声。

    我的原型照片已发送到您的电子邮件。

    此致、

    本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    我认为问题是由系统中的噪声引起的。 假设 Ch1 = OUTA、Ch2 = OUTB、Ch3 = OUTD、CH4为变压器电流。 在正常运行中、A/D 占空比和 B/C 占空比是相同的、因此电流波形是对称的。 在异常模式下、A/D 占空比看起来正常、但 B/C 占空比非常短。 如果 CS 引脚上的信号存在较大的前沿尖峰、则可能会发生这种情况、这会导致 PWM 比较器立即跳闸、从而通过关闭 OUTA 来终止周期。

    您能不能看一下 CS 引脚上的信号-您应该使用 Tip & Barrel 技术来消除长接地线产生的噪声拾取。 请检查布局、确保 CS 和 GND 之间的滤波电容器尽可能靠近 CS 引脚、且滤波电阻器也靠近电容器。

    输出端的4V 噪声非常高-您能否使用 Tip & Barrel 方法绘制图并将其发布在此处?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0285.Tip-and-Barrel.pptx

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    如您所知、我尝试了 Tip & Barrel 技术来测试 CS 引脚(CH3)。

     

    从示波器中可以看到、该引脚中存在很大的噪声。 但是、无论在稳定或不稳定的情况下、它都不超过2.5V。 顺便说一下、CS 引脚通过一个零电阻器连接到 GND。

    现在、我还测试了 EAOUT 引脚(CH3)。 的确、当它陷入不稳定的局面时、EAout 也会振荡。

    稳定情况下 VOUT 的纹波也按如下方式进行测试。

    我的部分原理图将发送到您的电子邮件。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    如果 CS 连接到 GND、则必须使用电压模式控制(VMC)-请确认。 在 VMC 中、CS 引脚仅用于电流限制、因此我们现在可以保持原样。

    输出噪声在大约2.2kHz 时包含强烈的正弦振荡、因此我很怀疑控制环路会以0度相位裕度跨越0dB 点、因此不稳定。 解决方案是增加相位裕度-理想情况下为大约60度、但通常认为高于45度的任何值都是足够的。 请查看以下链接中的培训材料。

    对于 VMC、您应该使用3类补偿器来获得最佳带宽。 现在、我建议您将环路响应减慢一点、至少减慢十倍频至200Hz、甚至减20倍频至20Hz。 虽然响应时间会比您希望的更长、但这应该会使环路保持稳定、让您有机会对其进行研究并应用以下材料中概述的技术。 我认为您应该首先播放培训视频、因为它是稳定控制环路的基本介绍。

    http://www.ti.com/lit/ml/slup098/slup098.pdf 

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup113/slup113.pdf

    https://training.ti.com/control-smps-refresher?keyMatch=REFRESHER&tisearch=Search-EN-everything

    我需要先查看您的完整原理图、然后才能提供更多 建议。 请告诉我您的使用方式。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben


    一段时间以来、我们没有收到您的回复、因此我假设问题已解决、所以我将关闭该主题。 如果我弄错了、您可以始终打开一个新的链接线程。

    此致

    Colin