This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:需要较慢的上升时间>0.5ms LDO

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833282/tlv733p-need-slower-rise-time-0-5ms-ldo

器件型号:TLV733P
主题中讨论的其他器件: TPS7A90

尊敬的先生:

我们正在寻找与 TLV733P 类似的 LDO、但我们需要大于0.5ms 的较慢上升时间。

您是否会帮助提供建议?

应用:

输入电压范围:2~ 3.8V

输出电流> 300mA

输出电压为1.8V 或2.5V 或3.3V
上升时间> 0.5ms

此致、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    要控制斜坡、您需要具有软启动功能的 LDO。  TPS7A90 是实现这一目标的理想 LDO。

    但愿这对您有所帮助。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢。
    我们是否为可选或可调软启动 LDO (如 TPS7A90)提供了更小的封装选项?

    此致、
    Hugo