This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq24725A 的广播模式

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867802/bq40z50-r1-broadcast-mode-with-bq24725a

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ24725A

你(们)好

我的客户正在考虑使用不带主机控制器的 BQ40Z50-R1和 BQ24725A 的广播模式。

http://www.ti.com/lit/an/slua875/slua875.pdf

http://www.ti.com/lit/ug/sluubc1d/sluubc1d.pdf

 

问题1

监测计 IC 能否 通过设置[CHGM]、[AM]、[HPE]、[CPE]、[BCast]直接控制充电器 IC?

它们是否应该设置任何其他寄存器?

问题2.

  这种配置不需要主机控制器、对吧?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1

      无需配置其他寄存器即可启用广播到充电器

    问题2

      主机控制器通常可以是 MCU、需要验证 MCU I2C 引擎中是否提供冲突仲裁功能、以避免在 MCU 和监测计都试图控制 I2C 时发生可能的冲突

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven San、

    问题2


    这是否意味着、此配置需要主机控制器?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    是的、配置将需要主机控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢