This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:适用于 TPS2662x 的汽车解决方案

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856110/tps2662-automotive-solution-for-tps2662x

器件型号:TPS2662
主题中讨论的其他器件:LM74202-Q1

TPS2662x 的汽车解决方案是什么? 我的首选项是:

输入参数:

  • 2.7V–18V 工作电压、28V (最大值)
  • 1A 电流负载(可配置)
  • 反向电流阻断
  • 汽车器件
  • 使用内部 FET 自动重试
  • 小型解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marijian、您好!

    您可以考虑将 LM74202-Q1用于汽车应用以满足此要求。 如果您对此器件有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,就是我要找的地方 奇怪的是、我在搜索时没有找到它。

    谢谢!