This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:间歇性故障-无法确定原因

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832547/tps61032-intermittent-failures---cannot-determine-why

器件型号:TPS61032

我们将 具有超级电容器充电电路的 TPS61032用于为需要极稳定电压的调制解调器提供稳定状态5.25V 电压。 99%的时间都能正常工作、但我有10次间歇性故障、每次都是 TPS61032。 输出仅停止工作。 下面是原理图的副本:谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我是否可以知道故障率和最大负载电流? 请分享布局。  

    对于这10个故障器件、您是否使用 DMM 来检查输出电压、SW 引脚与 GND 之间的电阻? 如果 Vout、SW 引脚不对地短路、请将 IC 焊接在良好的电路板上、以查看 Vout 是否为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    非常感谢您的回复。  稳压器驱动收发器。  它旨在提供50mA 标称电流和10ms 宽的1.1A 脉冲。  高电流负载之间的最小休息时间为5秒。  到 目前为止、故障率为16%(60块电路板中有6块电路板)、但这是一种新设计、因此未来可能会发生故障。  SW 到 GND 的阻抗超过500欧姆、Vout 到 GND 的阻抗超过1K。 在所有(6)个故障发生时、更换 TPS61032可解决此问题、并且装置重新开始工作。

    我观察到 SW 引脚上的波形。 标称5V、具有17V 振铃。 数据表显示最大7V 是否允许使用这些峰值? 我将 R15从10欧姆更改为0欧姆。 直接在 IC 引脚上将10uF X7R 电容器从引脚6添加到引脚5。 SW 波形无变化。 我在 SW 引脚上添加了1000pF/5 Ω 串联缓冲器。 峰值降至8V、仍高于7V 最大允许电压。 在负载下、增大缓冲器会进一步降低开关下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    故障率相当高。

    我想与您一起检查两件事:

    1.当故障发生时,您是否检查了 Vin、SW、Vout 引脚波形? 如果您移除负载会怎样?

    2."在所有(6)次故障情况下、更换 TPS61032可解决此问题、设备将重新开始工作。" 您是否意味着您更换了新 IC、然后电路板再次工作? 或者将故障电路板上的 IC 更改为新电路板、则 Vout 再次正常。

    请分享一下布局、而不是制造硬件图片。 我想检查问题是否与 PCB 布局有关。

    布局和测量方法对示波器波形有很大影响。 如果在错误的位置或使用错误的技术进行测量、可能会错误地在测量中获取额外的噪声。 只需从探头尖端取下帽子、然后在探头管周围缠绕一根导线以进行接地连接。 这通过缩短接地回路的长度来最大限度地减小电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、IC 发生故障后、SW 信号看起来正常、并以线性方式上升至5V、而不会出现振铃。 输出电压信号没有任何变化。 2.从电路板上拆焊/移除 IC、并仅在现有电路板中使用全新 IC 替换/重新焊接。 3.我向您发送了“朋友请求”,并在邀请中提供了 PADS .PCB 文件的链接,以进行完整的布局。 4、明天我会再次检查。 您是否意味着将导线缠绕在探头管上、然后将接地尽可能靠近信号? IC 上有较大的暴露接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我已接受朋友的请求。  

    您能否将故障 IC 从现有电路板重新焊接到新电路板?  

    以下链接可为您展示如何测量 SW 波形: http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf