This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854B:UC3854

Guru**** 2503075 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UC3854B, UC2854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854488/uc3854b-uc3854

器件型号:UC3854B
主题中讨论的其它部件:UC3854UC2854B

我还在等悔过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺乏反应意味着无知或无能或两者兼而有之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    许多 TI e2e 支持团队已尝试为您的设计提供帮助、但您尚未分享任何原理图或波形方面的信息、因此很难提供支持。 您的设计可能基于现有的 UC3854设计、但我们需要查看您用于了解如何根据您的应用规格修改设计的组件值。

    在前面的一篇文章中、您指出 PFC 级的输出电压低于输入电压、即使 PFC 控制器未激活、没有 PWM 驱动器、 输出电压将等于交流线路电压峰值减去由于桥式二极管和升压二极管而导致的几个二极管压降。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我可以发送我使用的原理图、但在到达之前、我需要知道我们解决了其他可能的问题。

    例如,我使用的输入电压范围是5-100 VAC,这块芯片可以适应这种情况,我多次问这个问题,没有得到任何明确的答案。

    我使用的电感器是1mH 电感器、Co 为180mF

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    UC3854B 应该能够在5V 至100VAC 的范围内工作、请注意、这是一个20:1的输入电压范围、对于任何升压转换器来说、这是一个宽输入电压范围。 您的输出电压和功率级别是多少?

    应该可以选择组件值来使 UC2854B 在这个输入电压范围内工作、尽管接通所需的 Vcc 的最大值为11.2V、所以这引起了您对什么直流偏置轨有疑问?

    我建议您先尝试让 IC 开环运行、断开 MOSFET 的栅极与 IC 输出的连接、并使用10k 电阻将 MOSFET 栅极接地。 这可防止 MOSFET 栅极悬空并打开 MOSFET、如果 PFC 级有输入电压、MOSFET 将被损坏。

    我会通过隔离变压器或交流电源连接交流电源、并将电压增加到30V、然后检查 IC 引脚上的电压。 Vref 应处于上升和调节状态、电压误差输出 Vao 应处于高电平、因为输出电压应低于您所需的输出。 VOO 应驱动电流放大器 CAO、以要求最大占空比、检查 CT 引脚的斜坡波形。

    您运行的开关频率是多少? 在5V 输入时、峰值电压约为7V、如果我们允许两个二极管压降通过电桥、则电桥内部或直流侧的电压约为5.6V。 如果使用1mH 扼流圈、电流将以5.6mA/us 的速率斜升该扼流圈、这非常小、除非升压 MOSFET 导通时间很长、否则很难在升压扼流圈中存储大量能量。 升压扼流圈中存储的能量为1/2*L*I^2。

    我怀疑、一旦我们使 IC 运行、那么在您为升压级和您安装的升压扼流圈提供如此宽的输入范围的情况下、我们可以实现的性能可能会受到限制。

    也许您可以告诉我、您在该功率级中、您在输入和输出电压以及放大器方面、以及您是否确实需要功率因数校正或只是升压功能?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。

    我使用的是隔离式交流电源,开始时电压低,大约为10v 时 ,我用于计算的开关频率值为100k,

    我同意您的意见、即电感值对于我的输入电压范围值来说太大。

    我的主要目的 是使用 PFC 方法、而不是使用笨重的 PFC 电容器。

    附件是我和另一位工程师使用的原理图。

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率级别,它在50-100 W 范围内。

    关于直流 偏置,我有一 个经校准的直流电压电源 。

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    在5V 输入条件下、如果您仍需要在50W 至100W 之间传输、则会面临一些基本限制、粗略数字显示的输入电流为10A 至20A。

    输出分频器为510k 和15k、UC3854B 的 Vsense 电平为3V、因此 PFC 总线应调节为105V 直流。 如果您的最大输入电压为100V 交流、则交流线路的峰值为141V、这意味着它将直接通过桥式整流器和升压二极管传导、并将 PFC 电压增加到140V。

    TI 有一个功率级设计器工具、可让您完成升压级直流到直流的各种设计、但它可以非常快速地计算关键组件中的电压和电流。 例如、在5V 输入时、升压 PFC 扼流圈中的 RMS 电流将在20V、1A 输出下约为20Arms。

    www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER Stage Designer tool&tisearch=Search-EN-万物

    我鼓励您使用此工具了解功率级行为、然后再在工作台上尝试。 此外、请先进行托盘操作并使 IC 开环运行、然后将其连接到 MOSFET 以开始处理电源。 为了满足您所拥有的规范、需要进行大量设计工作。 输入电桥、升压 MOSFET 和二极管都必须进行相当大的调节、以应对低输入电压下的电流应力。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果在组件值和芯片的功能方面更有意义,我可以围绕20-80伏的输入电压范围进行设计。

    我认为电感值应在100微亨利范围内、比我们使用的电感值小10倍。我还将 MOSFET 更改为具有较高额定电流的 MOSFET (也因为上面的 MOSFET 已经爆炸)。

    我仍然没有去二极管,你认为我应该去做什么。

    还感谢您提及相关的 TI 设计工具。

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    虽然我所使用的电压电平在5-100 VAC 范围内、但电路优化 PF 所需的范围可以在20-70 VAC 范围内。

    我们最初 选择了整个电压 范围内的设计组件值、但我认为我们不必这么做。

    此外、功率级别可能约为70瓦。

    此外、您是否认为 CCP、CCZ 的值会导致输出电流中的失真。

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    由于您的输出电压低于200V、您可以使用200V 二极管、我不知道您使用的器件封装是什么、但我假设它是 TO-220?

    该器件需要是超快器件、以限制反向恢复电荷、因为升压转换器将以 CCM 模式运行。

    您可以从 OnSemi、FFPF30UP20STU 尝试此器件、该器件在 DigiKey 中有库存。

    只是想知道您为什么需要功率因数校正功能、因为这通常仅适用于连接到交流电网的设备、而且您的电源似乎没有并网。

    如果看不到输入电流波形、我无法评论失真的可能根本原因、但给出的事实是、您处于开发的早期阶段、可能有许多因素会影响交流线路电流波形。

    您在原型中观察到交流线路电流的工作条件是什么?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供到目前为止的信息。

    我需要更正 发生器输出的 PF。

    遗憾的是、我无法使用您提到的设计工具、因为它需要 IT 部门的批准。

    输入线路电流没有失真,只有输出电流失真,这表明 PF 较低。我们将电路连接到发生器,并在示波器处测量输出。

    我不确定这是否回答了您关于工作条件的问题。

    我目前正在对组件值重新计算和选择进行后续处理,因为我的大学选择了一些不是最佳的值。

    我将于周一重新测试电路、因此、如果您的终端有任何建议、我们将不胜感激。

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我有一个简短的问题是、关于计算中使用的保持时间值、我的大学使用的值为6ms、但数据表使用的值为34ms。

    我应该坚持34ms 值、还是有办法实际计算该值?

    谢谢

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    到目前为止、由于工作计算机上的延迟、我无法下载该设计工具、您是否能够运行该工具并让我为该电路推荐电感器值?

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    保持时间对您的应用很重要吗? 保持时间通常在负载需要保持活动状态的应用中很重要、例如 PC、在交流线路短暂中断半个周期或可能1个完整周期期间。

    您希望我在哪些条件下用作设计工具的输入、即最小输入电压、输出电压、负载功率、频率等

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果有的话、我不需要很长的保持时间。

    我的条件如下:

    最小输入电压:20 VAC。

    输出电压:90 VAC

    负载功率:70W

    频率:47-65 Hz。

    开关频率:100KHz

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    由于该工具在直流电下工作、我进行了一些更改、

    最小输入电压28Vdc (20Vac * 1.414)

    输出电压130Vdc (90Vac * 1.414)注意输出将始终为直流

    如果我们将输出电压设置为130Vdc、那么我们应该在输出电压和输入电压之间留出一定的裕量、因此我建议最大输入电压为80Vac 或113Vdc。

    有关功率级设计器组件值和波形、请参阅随附的幻灯片组

    此致

    Petere2e.ti.com/.../e2e-Boost-Circuit.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我最终安装了该工具、但 当我输入这些值时 、我得到了一个小得多的电感器建议值(50uH)、 与您的设计不同的是1.4因子和输出电流值、其中我使用的1.5太高、.5-8更有意义。

    我还想知道该工具是否能够为电路中的电容器提供建议值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    手动、我使用公式 L=(Vin、minixD)/(FsxIRIPPLE)获得了160 μ H 的电感器

    Vinmin = 20Vac

    D=.8.

    该电感器值仍远小于 您从工具获得的值。

    如有任何反馈、我们将不胜感激

    Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议您匹配我的设计中的值、然后一次更改一项、将设计迁移到您认为更符合您的要求的设计。

    如果仍有困难、请通过该工具发送设计快照。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我希望您的项目能够取得进展。 由于此帖子已有几天没有活动、现在我将关闭此帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter