This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27010:下一代 BQ27010

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27010, BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833410/bq27010-next-gen-of-bq27010

器件型号:BQ27010
主题中讨论的其他器件: BQ27320

大家好、团队、

希望您做得好。请查看以下客户问题:

我们有一个使用 bq27010来测量电量监测计的电池组。 根据我的数据表、该器件于2007年推出。

自此以后是否发布了兼容但更新的版本?  

该器件具有1个会使大量用户感到烦恼的功能。 必须每32个周期执行一次学习周期,除非执行了“有效”(深度)放电。

这在现实世界中并不总是发生的。  

‘我的记忆正确,则较新的 TI“bq” 电量监测计不再具有此要求。 当然、数据协议/寄存器接口必须与使用 bq27010的现有无线电设计兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    它们需要使用不同类型的器件、例如我们的阻抗跟踪监测计。 bq27010上的 CEDV 算法需要深度放电才能学习 FCC。 没有办法解决这个问题。下一代器件 bq27320在引脚与引脚之间不兼容、寄存器映射也不同。

    另一方面、仅需要37%的设计容量通过充电。 bq27520是一款您可以使用的优秀 IT 设备。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像往常一样、Onyx 会以完美的响应进行讲解。 谢谢主席先生。