This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62173:在负载和空载条件下均不稳定

Guru**** 2507565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866163/tps62173-unstable-under-both-load-and-no-load-conditions

器件型号:TPS62173

您好!

我有一个 TPS62173、用于仅为两个 I2C 器件的数字接口部分供电。 在器件显示出恒定 POR 条件的迹象后、我探测了 TPS62173产生的5V 电压轨、并注意到它是一个像波形一样的锯齿。

然后、我移除了稳压器供电的 I2C 器件、并截取了以下屏幕截图:

无负载条件

250mA 纯阻性负载

器件的原理图夹

关于从何处开始的建议? 如果 CIN 和 COUT 非常靠近器件、则布局非常紧凑、SW 节点短而宽、VIN 和5V 是单独的平面、且电路板具有足够的接地平面。 这些测试板上的 VIN 轨上没有任何其他连接。

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让 我在今天晚些时候对此进行探讨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    我能否看到这些波形与 SW 节点电压直流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    可能是在假期之后、我才会收到这些波形。 必须将电路板发送到电路板室、以卸下所有 TPS62173。 问题是损坏下游 IC。 稳压器唯一需要供电的是两个 IRPS5401稳压器的数字部分。 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    请注意、请上传上述波形进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    我们 没有听到您的反馈, 假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)–谢谢