This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:标准命令的电压

Guru**** 2544430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868682/bq27426-voltage-of-standard-command

器件型号:BQ27426

尊敬的先生:

当我在启动时与 gg 通信从不可能变为可能时通过 Standardad Command 获得电压时、电压始终变为3600 (3.6V)、始终变为3600 (3.6V)。

他的行为是否正确?

此致、

Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Chiaki、

    您能澄清一下您的问题吗?  我们能否详细了解您的问题?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy San:

    步骤如下。

     (1)用产品上的低电压(无法与电量监测计通信)为电池充电
     (2)为电池充电、直至电量监测计能够通信
     (3)在上述(2)之后、首次通过标准命令获得电压时、电压将始终为3600 (3.6V)。
     

    这是正确的行为吗?

    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Chiaki、

    我看到您提到过"用产品上的低电压(无法与电量监测计通信)为电池充电"。   您是否意味着在电池电压低时无法与监测计器件通信? 您所指的实际电压是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy San:

    例如、如果电池电压为1.5V、即使在充电开始后立即从主机发送命令、也无法进行通信。


    当电池在此状态下充电一段时间时、电压会升高、标准 Cmmand 首次与电量监测计通信时的电压会变为3600。

    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki-San、

    请参阅数据表中器件的最小工作电压。

    3600 mV 是监测计在第一次读取时初始化到的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang San、您好!

    初始化时、即使电池电压不是3600mV、初始读数是否始终为3600mV?
    Chiaki Endo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki-San、

    是的、仅对于第一个样本、以下样本将测量电池电压。

    谢谢