This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:输出压降

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166715/tl783-output-drop

器件型号:TL783

大家好、

我们遇到了有关 TL783电路的问题。

当电源打开时、它调节至24V、但几分钟后、输出逐渐下降至大约17V。

我们使用 Cadj,这是否是原因?

82Ω R1使用1kΩ μ A、但如果负载电流为15mA 或更高、即使不是 μ A、它也能工作吗?

较大的 R1值会增加 ADJ 引脚泄漏的影响。 这可能是原因吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、  

    请允许我在1-2个工作日内对此进行研究。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    请问您能回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、  

    很抱歉、我一定错过了这个 E2E 问题。  

    Cadj 可能会影响 LDO 的输出。  如果移除电容器、该问题是否仍然存在?

    由于该器件的输出在"分钟"后下降、我认为这可能是一个热问题。  

    结温不能超过125C

    该器件需要最小15mA 的电流、而低 R1有助于确保这一点。 但是、如果您的负载将大于15mA、那么您应该可以。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    数据表指定了输入电压压压摆率、但应用快速压摆率时会发生什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、  

    当使用更快的压摆率打开部件时、 如果未使用足够的电容器、部件的输出可能会过冲或导致部件振铃/变得不稳定。  

    过冲 会触发过压保护、从而导致系统无法加电、导致系统持续重启、甚至导致下一级或负载损坏

    最棒的
    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    关于输出压降问题、没有 IC 温度上升、输出电流仅为44mA。
    打开和关闭电源几次后,问题消失。
    这种现象有什么问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!   

    您是否碰巧有示波器截图、其中的探头连接到 VIN、VOUT 和 IOUT。  

    我认为器件的下电上电可能会重置 LDO 正在供电的部分、从而使 LDO 超出电流限制或热关断。  

    在下电上电后、它不 会返回到这个较低的电压状态?  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    这种现象在2或3个电源周期内发生、但在多次重复电源周期后消失。

    保护电路是否会出现故障?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hirotsugu、  

    老实说,这似乎很奇怪。 我将向我们的产品工程团队发送消息、以查看我们过去是否遇到过此器件的问题。  

    最棒的  

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    该器  件可能具有 SOA 保护功能、这意味着如果通过该器件耗散的功率过多、它会降低输出-类似于热保护在我们较新器件上的工作方式。  

    测试这种情况的一种方法是降低输入电压、以查看是否仍然发生这种情况。  

    该器件于1981年发布、因此我们对此的信息非常有限。 我们在新器件上没有 SOA 限制、因此如果此测试有效、我们肯定会建议切换到较新的器件。  

    最棒的

    Juliette