This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:PWM 不稳定

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831035/lm3478-unstable-pwm

器件型号:LM3478

团队、

我们希望将 LM3478用于我们设计中的第一个升压级(大约12W)。 Vin=5.8-8.2V、Vout=12V、Iout=1A、f=170kHz。

在测试时、我们发现 PWM 非常不稳定。 输出电压稳定(尽管满负载时会发生0.5V 压降)。  

我们尝试了不同的补偿方法、但没有效果。 在 CS 引脚上、现在最大值为25mV。  

附加下面的方框图和范围。

期待您的帮助。

谢谢、此致

e2e.ti.com/.../lm3478.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您的参与。  这似乎是一个噪声问题。  您能否将 C366从10pF 增加到1000pF、并查看是否有任何改进?  此外、您能否对照 EVM 布局交叉检查您的布局并进行相应的修改?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决?  让我关闭它、但您可以通过添加新帖子重新打开它。


    谢谢、

    Youhao