This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:外部同步信号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833088/lm5175-q1-external-sync-signal

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5145

尊敬的先生。

我的客户正在使用具有外部 Sunc 信号输入的 LM5175-Q1。

输入由 LM5145在 LM5175-Q1前面提供。

他们目前根据自己的电路信息有一些问题。

请您按以下方式联系我、因为这些信息属于机密信息。

我希望能得到你的帮助。

邮寄广告: hideyuki_sakai@marubun.co.jp

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我将向您发送一封电子邮件。  让我们在这里关闭这个、然后通过电子邮件进行通信。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi