This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22005:LMZ22005最大输入电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ22005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857837/lmz22005-lmz22005-maximum-input-voltage

器件型号:LMZ22005

您好!

能否检查 LMZ22005的最大建议输入电压?

它是否确实是数据表中所述的20V 电压、还是标称电压为20V、但需要为输入端的设定点和纹波提供合理变化? 例如、20V +3%~= 20.6V 或类似的电压是否可以接受?

我意识到绝对最大额定值是24V、但我假设在接近该高电平的任何位置都不支持运行-这是可以的、我只需要在20V 的电压下留出一点余量。

谢谢你。

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    数据表中建议的工作条件是这样的、因为该器件已经过测试、最大输入电压高达20V。 但是、我不明白为什么该器件不能在20.6V 电压下运行、不过您需要通过设计和测试进行验证。 只要您保持在24V 的绝对最大额定 VIN 以下、以处于引脚电压额定值范围内并避免潜在的 EOS 损坏、我认为20.6V 是可接受的输入电压。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    好的。 感谢您的确认。 听起来任何合理精确的20V 直流适配器都是可以接受的。

    此致、

    Jon