This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:复位超时(Trst)&检测到复位延迟(Trst-Del)

Guru**** 2602745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171533/tps3850-q1-reset-timeout-trst-vsense-to-reset-delay-trst-del

器件型号:TPS3850-Q1

您好!  

我目前正在使用 TPS3850H33、考虑所选器件的容差、即+/-7%、此器件的标称电压感应值为3.3V。

我想检查 Trst (复位超时周期)和 Trst-Del (VSENSE 至复位延迟)。 因此,我将按照以下模式扫描0V 至4V 至0V 的输入电压。

但实际测试结果与预期值大相径庭。 以下是感测电压的参考计算、据此解释后续波形:

Vsense 标称值= 3.3V

VHYST = 0.8%

阈值容差=+/-7%(TPS3850H33)

VIT+(OV)= 3.3*(1.07) = 3.531V

VIT-(OV)= VIT+(OV)- VHYST = 3.3*(1.07-0.008)= 3.5046V

Vin-(UV)= 3.3*(0.93)= 3.069V

Vin+(UV)= VIT-(UV)+ VHYST = 3.3*(0.93+0.008)= 3.0954

1)根据计算值、如果我们将光标从  VIT+(UV)= 3.0954V 取至复位脉冲的开头、则观察到的 Trst +Trst-Del 为12.636ms (预期等效)。 10.035ms)

注:

通道1:看门狗输入脉冲;通道2: 感应电压;通道3:复位脉冲

2) 2)考虑到 Trst + Trst-Del 在复位脉冲开始前的持续时间为10.035ms、 可以观察到 VIT+(UV)为3.1177V、这是不正确的、根据实际应为 3.0954V 的计算结果

注:

通道1:看门狗输入脉冲;通道2: 感应 电压;通道3:复位脉冲

请帮助 理解并纠正此问题。

 

谢谢、此致、

Vineyet Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    时序延迟可能是错误的。 您能否 更改示波器上的时基并放大 波形以获得更精确的延时时间 测量? 此外、除了7%阈值窗口外、阈值电平还有0.8%的精度容差。 计算结果可以是  VIT+(UV)= VIT-(UV)+ VTOL + VHYST = 3.3*(0.93+0.008+0.008)= 3.1218V。

    最棒的

    Walter