This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:请提供反馈环路补偿的计算器或设计示例

Guru**** 2505855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856465/uc3525a-please-provide-calculator-or-design-example-for-feedback-loop-compensation

器件型号:UC3525A

当我加载电源时、主开关变压器会发出一些可闻噪声、  

电源规格:190V AC 至300V AC 输入

输出:82V DC

电流:15A 直流

PWM IC:UC3525ADW

输出电容器:560uF

输出电感:140uH

开关频率为80Khz

请帮助我们获得解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkateswara

    请在发生这种可闻噪声期间向我们发送一份输出电压图。 如果音频频率存在正弦振荡、则环路可能不稳定。 如果振荡不是正弦、则环路响应不是问题。

    另外、当您在负载中进行阶跃变化时、请发布 Vout 图-例如、从50%更改为75%、

    请查看以下链接中的材料。

    http://www.ti.com/lit/ml/slup098/slup098.pdf 

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup113/slup113.pdf

    https://training.ti.com/control-smps-refresher?keyMatch=REFRESHER&tisearch=Search-EN-everything

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkateswara、您好!

    我希望您的项目取得了进展。 由于此帖子已有几天没有活动、现在我将关闭此帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter