This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电压乘以10

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868182/bq35100-voltage-is-multiplied-by-10

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 论坛用户:

最近、我对 BQ35100做了一个小测试、在该测试中、我使用2欧姆分流电阻器而不是建议的0.1欧姆。  
这会提出一些问题。 电压测量看起来非常精确、但由于某些不清楚的原因、它的系数为10。  
此外、在尝试校准器件后、电流测量和库仑计数器会发生混乱。  

1) 1)主要问题是如何将所有 DF 寄存器重置为其默认值、我不清楚 RESET 命令实际上会重置什么。  
我是否必须写入 TRM 中的所有默认值?

2) 2)然后、如果可能、有人能否告诉我哪个 DF 寄存器可能会导致电压倍增因子10? 我一直在尝试进行电压校准、这只能修复127mV 的偏移。
这使得电压更加精确、但仍然不会修复乘法。  

谢谢!

圣诞节快乐!

Jorg

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorg、

    这对我来说毫无意义。 您能否提供 bqStudio 日志文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorg、

    请提供 bqStudio 日志、否则我会对问题感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorg、

    是单节电池还是多节电池配置。 如果您处于多节配置中、则电池电压乘以串联电池节数。  

    我建议将监测计置于 ACC 模式(GMSEL 0、0)、并使用 bqStudio 运行校准插件。  

    谢谢、

    Eric Vos