This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:转换器噪声进入音频路径

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854976/tps61099-converter-noise-gets-into-the-audio-path

器件型号:TPS61099

您好!

我在器件中使用便携式音频放大器。
该器件由0.9 - 1.3V 电池供电
我使用的运算放大器为2.8V,因此我需要 升压转换器。

 选用具有3.0V 输出电压转换器的 TPS610993。  

但转换器的噪声出现在音频路径中。

转换器输出电压的负载电流不超过0.5mA。

我尝试在2.8V 电压下使用 LDO、这对我有所帮助、噪声变得更小、但不会消失、当我移除输入信号并开始听到转换器的高频噪声时、这一点尤其明显。

当我查看示波器时、LDO 之后的输出电压变得更加稳定、但输入电压变得嘈杂。
如何解决此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TPS61099x 具有用于轻负载的突发模式、可实现节能。 在此模式下、开关频率将会低得多、并且会产生更大的纹波。

    我是否可以知道输出电压纹波的要求是什么? 我知道、即使 Vin 有纹波、LDO 的输出电压也应保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    在我的器件中、我使用两个 IC、一个是2.8V 前置放大器、另一个是运算放大器(放大器)、由1.3V 电压供电、即由输入电压供电。

    因此、我必须使输出电压和输入保持稳定

    我设法使用 LDO 将输出电压稳定在2.8V、如下图所示。

    但是、如何稳定输入电压并消除输入电压上的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很抱歉、由于当天的完整计划而延迟。

     进行调节。 我不确定结果是由纹波还是测量 噪声引起的。 这是一个博客、您可以像这样捕获波形。  https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/11/29/tips-in-debugging-a-boost-converter

    对于升压转换 器、稳定输入电压的简单方法是增大输入电容并降低寄生电感和抗扰度。 您可以选择合适的电池、更好的布局、并添加电容来改进电池。  

    对于输出电压纹波、升压转换器的突发模式将带来正常运行的小幅纹波。 由于您可能对运算放大器有特殊要求、因此额外 的 LDO 是一个很好的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!