This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28712:输出5V1A 和20V3.25A

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171528/ucc28712-output-5v1a-and-20v3-25a

器件型号:UCC28712

各位专家:

请帮助澄清/确认 UCC28712是否可以输出5V1A 和20V3.25A。

此外、它能否输出65W? 是否提供演示/仿真以确保 UCC28712在65W 下工作?

谢谢、此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在 Webench 上尝试过这种方法、但似乎 20V3.25A 是不可能的。 请确认吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    UCC28712本应 能够输出65W 功率、但这也取决于您使用的其他组件。 如果您访问 UCC2871x 网站、在"设计和开发" 选项卡>"设计工具和仿真"中、您可以找到用于帮助您设计解决方案的仿真模型和计算器。 如果您单击"Reference Designs"选项卡、您将看到使用 UCC28712的参考设计。 我可以找到的最接近的功率级别是 PMP9041 (24V/40W)。

    谢谢、

    Claire