This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940的电流采样周期

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833248/bq76940-current-sampling-period-of-bq76940

器件型号:BQ76940

大家好、

您能告诉我在 CC 中测量电流的采样周期吗?
我发现 CC 的积分周期为250ms、但我在数据表和常见问题解答中找不到采样周期说明。

此致、

Makoto Teramoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    电流的时钟和采样频率为256kHz 或4us,请参阅数据表方框图和应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua775/slua775.pdf 的图9 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答!

    我找到了256KHz、但我认为这不是采样频率。 它的采样速度非常快!

    再次感谢你。

    此致、

    Makoto Teramoto