This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:输出在一段时间内不稳定

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171616/lmz21701-output-not-stable-over-time

器件型号:LMZ21701

我将 LMZ21701稳压器用于5V 输入和3.3V 输出。 当施加5V 输入电压时、稳压器输出电压在3.3V 时启动、但在大约1到5分钟后、电压在2.4-2.5V 左右波动、然后最终降至0.7V。 我可以看到我的电源指示灯 LED 闪烁和闪烁。 我正在使用电源设计器建议的电路、请参阅随附的原理图。

有什么想法、为什么它不会保持3.3V 电压、而只需1个 LED 拉电流约为15mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byran:

    原理图看起来不错。 输出电流是否为15mA? 是否有其他负载连接到输出端? 所有板的行为是相同还是仅一个板? 您能否检查电路板的焊接情况并使用酒精或水清洁电路板? 如果无法正常工作、请向我发送布局文件。

    谢谢、

    Nancy