This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ2004和 BQ34Z100-G1电流感应兼容性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2004, BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832705/bq34z100-bq2004-and-bq34z100-g1-current-sensing-compatibility

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ2004BQ34Z100

您好!

我们有一个使用 BQ2004作为电池充电器的设计。 我们使用感应电阻器来控制电池组中的电流。

我们能否将 BQ34Z100-G1与它结合使用作为电池电量监测计?

以下是数据表中这两者的原理图:

如果可能,如何将两者连接在一起?

我是否可以对两者使用相同的感应电阻器?

PS:我们希望电池的 IREG 为900mA。

提前感谢您的帮助、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不能建议您是否可以对两者使用相同的感应电阻器。 bq34z100建议的 R Sense 为10m Ω。 它将测量 CHG 和 DSG 方向上流经监测计的电流、并可处理900mA 电流负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    好的、还有其他解决方案可以使两个 BQ 协同工作吗?

    或者是否有其他替代方案,如 TI 的其他与 BQ2004兼容的电量监测计?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该监测计将与10m Ω 感应电阻器配合使用。 您必须将充电器问题发布到充电器。