请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:BQ2004、 BQ34Z100
您好!
我们有一个使用 BQ2004作为电池充电器的设计。 我们使用感应电阻器来控制电池组中的电流。
我们能否将 BQ34Z100-G1与它结合使用作为电池电量监测计?
以下是数据表中这两者的原理图:
如果可能,如何将两者连接在一起?
我是否可以对两者使用相同的感应电阻器?
PS:我们希望电池的 IREG 为900mA。
提前感谢您的帮助、
Kevin