This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:VSS 引脚内部裸片连接/引线键合

Guru**** 2515155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171601/lmg1210-vss-pin-internal-die-connections-wire-bonds

器件型号:LMG1210

我正在构建一个10MHz+的高速栅极驱动器、栅极返回路径非常重要。  我已经弄清楚了栅极驱动器的顶部、但低侧由于其返回路径为接地、我还有几个问题。  哪一个 VSS 引脚(7.3或散热焊盘)最靠近栅极驱动器逆变器、以降低布线的电感。  我还想获得一些有关 VSS 引脚连接顺序的布局建议。  目前、我有一条返回走线进入引脚7、然后有一条走线进入散热焊盘 VSS、然后将其连接到引脚3。  你有什么想法?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您是否查看 了 LMG1210布局示例

    我建议引脚7和引脚3都连接到散热焊盘。 然后、低侧栅极应连接到器件上最近的 GND 点。 您可以在布局上使用标尺来查找最接近的引脚。

    此致、
    Edthan Galloway