This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233-1:在非 I2C 模式中激活22kHz 输出

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857740/tps65233-1-activating-22khz-out-in-non-i2c-mode

器件型号:TPS65233-1

我们以非 I2C 模式操作器件

我们希望使用 EXTM 引脚来控制22kHz 的生成、如数据表第7.4.1段-选项2中所述

当以22kHz 的频率切换 EXTM 时、我们得到22kHz 输出-选项1

如何选择选项2?  

谢谢

Baruch Kagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baruch

    选项2是非 I2C 应用中的包络模式(寄存器0x00的位7为0)。

    当 EXTM 引脚上有直流高电压时、音调信号将发出。

    当不需要音调信号时、EXTM 引脚应被拉至直流低电平。

    因此 、在 EXTM 上施加方波信号(频率< 22kHz)将选择选项2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵马

    更好的答案

    您提到" 控制寄存器1的位7必须为0。 "

    我们如何在没有 I2C 的情况下做到这一点? 我们的产品上没有 CPU /软件  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baruch

    如果不使用 I2C、则无需执行任何操作、bit7默认设置为0。