This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:关于 INA 和 INB 输入电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868496/ucc21520-q1-about-ina-and-inb-input-current

器件型号:UCC21520-Q1

您好!

您能告诉我 INA 引脚和 INB 引脚的输入电流规格吗?
驱动条件为200kHz 至700kHz。
客户希望了解 INA 引脚和 INB 引脚需要多少输入电流。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、 这些引脚连接到具有 TTL 兼容阈值的高阻抗 CMOS 电路。 此设备的应用工程师在美国假日外出。 他将在下周回来、并将与您一起解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐-圣、

    感谢您的支持。
    我理解 这种情况。
    我们期待收到您的回复。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    这些输入引脚具有一个标称值为200kΩ Ω 的集成下拉电阻器。

    峰值输入电流大约为 Iin = Vin/200k。

    平均输入电流将随占空比而变化、大约 Iin (avg)= Vin/200k*D

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的支持。
    让我再了解一件事。
    您能告诉我具有迟滞的缓冲器的输入阻抗吗?
    客户认为该阻抗会影响输入电流。



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    输入缓冲器基于 CMOS、专为最小输入电容而设计。 与200k 下拉电阻的输入电流相比、它在这些频率下不会增加明显的输入电流。 对于这些类型的逻辑电平输入、我通常假设输入引脚电容为~1pF。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John