This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150EVM:状态寄存器中的标志/位不会更新

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855474/bq25150evm-flags-bits-are-not-update-from-status-registers

器件型号:BQ25150EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25150EV2400BQSTUDIO

您好!

目前我使用的是 BQ25150 TI EVM、但没有电池。

2.已将/CE 引脚接地。

我想通过 I2C ICCTRL2 (->第0位)寄存器进行充电开/关。

当我在 ICCTRL2上写入0 (->第0位)时、写入操作成功、但 STAT0寄存器中的 CHRG_CV_STAT 位未设置(有效)。

&同样用于将电流限制设置为100mA、  STAT0寄存器中的 IINLIM_ACTIVE_STAT 位未设置(有效)。

为什么??

我想通过读取状态寄存器来交叉检查我的操作。

是否有任何电池依赖性???,或者其它方法来实现这一点??

谢谢、此致

Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VBAT 不存在时、器件将对 BAT 引脚上的电容器充电、从而使器件快速从 CC 变为 CV。 如果您在示波器上查看 VBAT、您将看到方波 BAT。 您可能会看到、CHRG_CV_STAT 未处于活动状态、因为您读取寄存器的速度有多快。 如果您插入电池、您应该会看到正确的 CV 状态读数。 您是否可以访问 TI BQStudio 软件和 EV2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的回复。

    结论是、状态位 CHRG_CV_STAT 上升取决于电池。 对吧?

    但 IINLIM_ACTIVE_STAT 位的情况如何。 这也是同样的原因吗?

    我有 TI BQStudio 软件、但 没有 EV2400。 因此、我需要通过读取状态寄存器来交叉检查我的操作。

    谢谢、此致

    Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CHRG_CV_STAT 取决于电池电压。

    INLIN_ACTIVE_STAT 取决于负载是否高于输入电流限制设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的回复。

    这一答复解决了我的问题。

    感谢 TI 论坛。

    谢谢、此致

    Akshay