This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:与 BQ33100相比、采用分立式解决方案实现超级电容器的电池平衡

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829170/bq33100-cell-balancing-for-super-cap-with-discrete-solution-vs-bq33100

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: LP2998

您好!

 

我对 BQ33100的电池平衡有两个问题。

  1. 当超级电容器刚刚开始充电或超级电容器的电压达到阈值时、是否应启用电池平衡?
  2. 我们的客户希望使用 方框图(附在下面)实现电池平衡。 您能否列出这种方法与我们为客户提供的 bq33100套接字之间的一些优缺点?

此致、谢谢!

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们发送您的配置文件吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    原理图附在下方。

    此外、我们还想知道 、当 超级电容器刚刚开始充电或超级电容器的电压达到阈值后、是否启用了 BQ33100的电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq33100使用电压平衡。 因此、当达到电压阈值时、便会开始平衡。 如果在充电平衡开始时满足这些要求、则将开始。

    与默认平衡电路外的 FET 不同、您设计中的稳压器可以降低功耗。 这是一个优点。 我看不到它有任何直接缺点、因为您可以保持电压阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我们的客户说我们设计中的稳压器具有内部 FET、那么"降低功耗"是什么意思?

    此致、谢谢!

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    这意味着 FET 可以使用稳压器关闭、并且在较高的水平上不会产生静态功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    请问您能更具体地解释一下吗?

    此致、谢谢!

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    这里的电容器平衡由内部 FET 完成。 在这种情况下、它所做的是将 CHG 从电容器旁路至 GND。 旁路电路位于监测计内部。 它由一个由 FW 控制的 FET 触发。 这就是我的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    那么 BQ33100呢? 在 BQ33100中、什么控制 FET? 以及其功耗为何更高?

    我们的客户对功耗非常感兴趣。 下面是 LP2998和 BQ33100的数据表、您说的与泄漏电流和 Ishutdown 是否有关系?

    此致、谢谢!

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    我们无法访问内部模块来了解 bq33100的功耗。 但是、泄漏电流与器件关断时的功耗绝对相关。