This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:原理图审阅

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170125/lm25145-schematic-review

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM5145

大家好、

我的客户在每块电路板上使用18个 LM25145、

请帮助检查 MOSFET 热性能(最大 Ta=80C) 和原理图、

你可以花几天时间来查看、这是可以的。

e2e.ti.com/.../22TXX_5F00_BUS_5F00_PSU_5F00_1110A_5F00_PAGE4.pdf

e2e.ti.com/.../Copy-of-LM_2800_2_2900_5145-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA1_5F00_SKY_5F00_1107A.xlsm

e2e.ti.com/.../SM4036NHKPC_2D00_TRG_5F00_Spec.pdf

e2e.ti.com/.../SM4032NHKPC_2D00_TRG_5F00_Spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何有关热性能的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    快速启动文件看起来正常。 再次检查 MOSFET 参数、并确保在 Vgs = 7.5V 时输入正确的 Rdson 和 Qg (使用并联 FET 时、使用 Rdson /2表示有效的 Rdson、使用2表示电容和电荷)。

    FET 的导通电阻很低、因此您可能不需要并联 FET。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、检查有效 Cout 和 ESR (ESR 较高)。 建议使用几个陶瓷电容器来降低 ESR、例如47uF/10V 或100uF/6.3V。

    同样、您需要在 FET 上使用陶瓷输入电容器、例如10uF/50V。 电解电容器未为高 di/dt 输入电流提供足够低的阻抗。 您还可以添加一个与 VIN 引脚串联的2.2欧姆电阻、以便对 IC 进行额外滤波。

    电感器可以是2.5uH 或3.3uH (无需4.7uH、因为 DCR 过高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计与 LM5145 EVM (5V/20A/225kHz)非常相似、因此您也可以在此处查看组件选择。