This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145可堆叠吗?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM25148, LM5145, LM5148, LM5149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169938/lm25145-is-lm25145-stackable

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM25148LM5145LM5148LM5149

大家好、

LM25145是否可堆叠?

如果是、

 请提供参考原理图、我在数据表中找不到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    产品文件夹中有一篇技术文章。 但是、电流模式控制更容易实现。 请看一下 LM25148。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您参考的产品文件夹在哪里?

    我的客户有固定的 LM25145解决方案、因此我不认为 LM25148参考可以提供帮助

     

    您是直接将原理图发送给我还是向我展示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品文件夹如下: https://www.ti.com/product/LM25145 

     我提到的技术文章是: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-design-a-simple-two-phase-current-sharing-synchronous-buck-regulator-using-a-voltage-mode-controller 

    但是、如前所述、使用电流模式控制器(通过连接 COMP 引脚)更加容易-无需外部组件-并且稳态和瞬态下的电流共享性能将更好。 LM25148专为两相层叠设计、因此我们鼓励使用该解决方案。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    因此、您基本上 意味着 LM25145需要两个完全相同的补偿网络、而 LM25148只需要一个就足够了、对吧?

    嗯、在我的例子中。 我的客户可以接受两 个相同的补偿网络、因为 LM25145更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、请注意、您需要使用 LM5145的外部电路(分流电阻器、放大器等)、因此 LM25148总体成本更低。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

     我知道、但他们需要将 LM5145和 LM25145 Co-lay 用于低输入电压和高输入电压产品、因为目前我们没有 LM5149或 LM5148样片。

    顺便说一下,我还在寻找您在上述两个完全相同的补偿网络上的确认信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个相位的补偿值相同。