This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:栅极压降问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855848/lm5069-gate-drop-issue

器件型号:LM5069

大家好、

我有疑问。

有两个输入电压、一个是交流适配器24V、另一个是电池组(12V~16.8V 4S1P)。

卸下交流适配器后,电池将持续通电, 然后重新插入交流适配器24V。 此时、LM5069的引脚#10将介于14V ~15V 之间、

 电池组的电压为14V~15V。   LM5069引脚#10栅极电压不仅会下降、而且电源正常状态也会下降。

那么、lm5069不能像这样设计? 双电源输入。  因为瞬态将从14V~15V (电池电压)到24V (适配器电源)。

附件是我的原理图和输入功能块。

e2e.ti.com/.../RITY_2D00_153_2D00_-A1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    在上面的方框图中、您指的是背对背 MOSFET、但我在原理图中没有看到它们。 它是完整的原理图吗?

     重新插入交流适配器24V 时、您能否共享测试波形。 请包括 交流适配器电压、电池电压、LM5069的栅极电压和通过热插拔 FET 的电流。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    非常抱歉~我错了。 客户使用二极管作为适配器来隔离电池、请参阅主系统的原理图。

    C1:栅极引脚波形

    C2定时器引脚波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    重新  插入交流适配器24V 时、LM5069似乎会触发 OC 事件。  

    您能否在 上面的测试波形中包括通过 LM5069路径的交流适配器电压和电流以进行检查?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    是否有更新?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我要关闭此主题。 一旦您收到更新、请随时重新打开。

    谢谢、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    明白了、因为客户尚未回复我们、我将再次推送。