This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:硬件版本问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833211/bq40z60-hardware-version-issue

器件型号:BQ40Z60

您好!


我们有25个 PCB 配备了 BQ40Z60、遗憾的是、所有25个 PCB 都存在电池测量问题。
我们找到了产生此测量误差的原因、并在 SRP 引脚和分流器以及 SRN 引脚和分流器之间设计了一个100R 串联电阻器。
我们在应用手册中找到了该建议。 如果我们将两个串联电阻从100R 更改为0r、则测量误差会变为零=>因此正常。
 
通过 BQ-Studio-App、我们可以读取 HW 版本。  它位于我们的评估板(V01)、我们的第一块 PCB (V02)和当前配备的 PCB (V06)上。
对于 V01和 V02、串联电阻不会导致任何问题、但正如 V06中所述、它确实会出现问题。 所有 PCB 的 BQ 固件设置相同。
 
问题:
您能否向我发送所有可用硬件版本的错误/新功能的概述?
 
如果此 IC 的硬件版本对行为的影响如此之大、订购 IC 时是否可以定义硬件版本?


此致、Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    您不能使用100R 感应电阻器。 该设计适用于5m Ω 传感电阻器。 请参阅 DS 原理图页面上的 R43。 目前没有已知的硬件故障。