This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:不对电池充电、也不通过 USB 或 IN 输出 SYS

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171588/bq24160-not-charging-battery-and-no-sys-output-through-usb-or-in

器件型号:BQ24160

根据数据表中的图9-1、我的电路上有一个带有 BQ24160的电路(唯一的变化是我不使用热敏电阻、因此 TS 连接到 DRV)。 我同时连接了 USB 和 IN 输入、均为5V、并且能够提供1000mA 或更高电流。 我无法让 BQ24160为电池充电、它只能通过电池为 SYS 供电。 我已经在不同的电压(3.2V、3.7V 和4.1V)下尝试过多节电池。 我已经尝试增加 USB 电流限制、充电电压和打开和关闭高阻抗模式、并将芯片替换为另一个芯片、但没有什么不同。 我在寄存器中没有发现任何问题、我每秒重置一次 WDT。

以下是寄存器:
0x00:00110000
0x01:00000000
0x02:10111100
0x03:10001100
0x04:01000101
0x05:00110010
0x06:00000000
0x07:00011000

我是否遗漏了某个东西、或者是否有可以尝试的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯蒂安:

    /CD 引脚是否拉低?  如果是、使用 DMM、DRV ~= 5.0V 吗? 如果是、当 BAT=3.2V 时、SYS = MINSYS = 3.6V 吗?  如果不是、使用示波器、您能否显示 SW 节点、特别是寻找方波开关波形?  如果没有正常的方波、则电感器或 BTST 电容器可能存在焊料问题。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应。 它是电感器上的焊点不良。 SYS 现在正像它应该那样输出,并且正在通过两个输入进行充电(仅消耗500mA 电流,但一次一步 )。