This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:我们能否使用1A 肖特基来钳制 UC2825的栅极驱动器?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169086/uc2825-can-we-use-1a-schottkys-to-clamp-gate-drive-of-uc2825

器件型号:UC2825

您好!

在 UC2825数据表中、显示了用于将栅极驱动输出钳位到接地的 DO201肖特基二极管(1N5820)。

如果改为使用1A 肖特基、是否可以? (IE SD0805S020S1R0)

SD0805S020S1R0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    数据表中的示例是50W 应用。  如果您的系统功耗对于  1A 肖特基二极管来说足够低、那么这应该是可以的。  

    最棒的

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您、我们的是采用 UC2825的500W 全桥 SMPS。 它具有栅极驱动变压器、我们  使用 UC2825来驱动它们。 在这种情况下、请告知1A 肖特基是否可以将栅极驱动器钳位到接地?

    此外、当数据表显示2A 栅极驱动输出时、该测试中的电压是多少、我可以问外部 串联阻抗是多少?

    我们正在尝试评估 UC2825中栅极驱动器的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    500W SMPS 是一种非常高的功率系统。 如果50W 设计使用3A 肖特基二极管、我不建议在功率更高的系统中使用额定值更低的1A 肖特基二极管。  

    您是指如下所示的最大输出脉冲电流吗?  输出电压的典型工作点(顶部)为5.10V、因此很可能在该电压下进行了测试。 请记住、这是一种旧产品、数据表在2004年进行了更新、因此测试是在多年前进行的。

    此致、

    王永平