This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:提供最佳解决方案

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TPS62821, TPS62840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868132/tps62420-providing-the-best-solution

器件型号:TPS62420
主题中讨论的其他器件: TPS62821TPS62840

各位专家、您好!

我的客户正在考虑具有两个输出的直流/直流转换器。

输入:3.0V

输出:2.0V、500mA/1.8V、500mA

此外、客户希望每天同时启用这些输出大约几分钟。 客户想要长寿命设计。

不一定要使用双通道 IC、这是可取的。

我选择了 TPS62420、但双通道 DCDC 转换器中的选项很少。

无论输出通道如何、您能否为我提供最佳解决方案?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、您好!

    对于假期的延迟回答、我们深表歉意。

    在不了解应用要求(效率、解决方案尺寸、瞬态性能等)的情况下、很难提出最佳解决方案建议。

    双通道 TPS62420肯定会起作用。  

    例如、2PC TPS62821可提供更高的效率、更好的负载瞬态性能、并支持使用更小的(470nH)电感器。

    此致、

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    很抱歉,由于假期,答复也很晚。

    感谢您的宝贵建议、TPS62821。

    如果是2个解决方案、那么 TPS62840如何实现长寿命设计?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、您好!

    当然、2倍具有超低 IQ 的 TPS62840可实现较长的电池寿命。

    此致、

    Yann