This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:SM-72295不工作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, TIDA-00120, MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832996/sm72295-sm-72295-not-work

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件: TIDA-00120MSP430F5132

尊敬的 Sirs:

我 的 SM-72295有问题。引脚6、7、8、9上的信号 LIA、HIA、HIB、LIB 正常、但在 Hoa、LOA、LOB、HOB、引脚27、24、22、19...VDD=3.5V、 VCC=10.6V、 OVS=8.9V、OVS=3.5V...caps 上的输出、HBA-SA=HBOB 0.47μF 是 HBOD...测试控制器电路的一部分、 PGOD=HBOOD=PMP7605....in、在 HBOOD-H 和 HBOOD=HBOOD=Q... 在 LIA、HIA、HIB、LIB ..it 上没有正确的波形将非常有帮助...instead 太阳能电池板是一个处于14.0V 的 PSU ..... charging....ca上已连接12V 电池,任何人都向我解释为什么 SM72295驱动器不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basil、

    感谢您关注 SM72295。 VDD 和 VCC 处于建议的工作范围内。 确认输入大于2.3V 的最大上升阈值。 OVS 上升阈值为 VDD +/-50mV、因此如果 VDD 为3.5V、您提到的8.9V 可能会导致 OV 关断。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回答。是的,OVS 引脚之前的分压器出现了错误。 我被修正了。 现在,驱动器可以工作,但当我连接电池12V...没有电池连接时,MOSFET 工作异常输入波形放大正常。4.16V p-p 输入14.2V p-p 输出...freq.=168KHz,脉宽1,04μS, ...no 充电电流...我使用的而非太阳能电池板的 PSU 即使在3A 电流限制时也会有中断...PSU 在14.0V 时.... SM72295上的 VCC (引脚21、25) 不稳定...我检查了降压转换器的4个 MOSFET 的连接...是根据测试报告 PMP7605 revA 的原理图... MOSFET 还可以...首先我想知道的是输入 LIA、HIA、HIB、LIB 的正确波形...是否有一个设计文件或应用手册包含正确波形的详细信息 该转换器的输入和输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    除了我之前的帖子、下面是一张示意图、其中显示了 SM72295周围的电路... TE MOSFET 为 IPB034N06L3GATMA1、N 沟道、60V、90A ...电池为12V/10Ah SLA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basil、

    感谢您的更新、很高兴听到 OVS 引脚电压允许驱动器运行。 SM72295的 VCC 为何不稳定尚不清楚、但这可能会导致运行问题。

    您能否在 VCC 上尝试额外的滤波器电容来减少纹波、提高电压稳定性?

    TIDA-00120引用了 PMP7605。 我看到这确实显示了一些波形。 http://www.ti.com/tool/TIDA-00120

    如果这些信息不能帮助解决问题、我可能需要咨询这些 TI 参考设计的专家。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    TIDA-00120处的波形用于输出级...没有有关输入 waveforms....because 的信息这些波形由微控制器 MSP430F5132生成,我想知道输入 LIA、HIA、HIB、LIB 的正确波形...,以找出为什么具有4个 MOSFET 的输出级工作异常... 来自 TIDA-00120的 TI 设计人员的意见将非常有帮助,或者来自任何使用评估板进行测试的人员的意见(TI 没有销售该板,而且不容易复制该板)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    感谢您与我们一起探讨 e2e、我与 Richard 一起工作。

    请查看下面的 e2e 线程、该线程将更详细地介绍该 TIDA 上的输入工作原理。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、